29.08.2007 09:44 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, bekomme folgende Meldung beim Generieren des Projektes mit V6.0 + SP3 (siehe MP370_Warnungen.pdf). Das Projekt arbeitet alledings einwandfrei auf dem Panel. Doch was passiert wenn ich die Zahl der Variablen noch einmal um ca. 80 erhöhe. Gibt es eine Grenze an der aus der Warnung eine Störung wird? CU clint DateianhangMP370_Warnungen.pdf (269 Downloads) |
Folgen Sie uns auf