23.03.2015 07:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33205 Bewertung: (4107) |
Die anhängende Fehlermeldung bekam ich heute, als ich eine Konferenz abonnieren wollte. |
23.03.2015 13:33 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung: (123) |
Hallo ixo65, ich habe Benachrichtigungen erhalten. Deshalb habe ich ein paar kurze Rückfragen um die Ursache eingrenzen zu können. Kannst du unter mySupport -> Filter -> Forum kontrollieren ob "meine Konferenzen" noch gesetzt ist? Das sollte sich nicht von selbst ändern, aber das wäre die einfachste Fehlerlösung. Wenn du "Benachrichtigung zu Beiträgen in Themen" schreibst, meinst du "Benachrichtigungen zu Beiträgen von bevorzugten Benutzern"? Bei diesen vermisst du mehrere Benachrichtigungen? Zu der Fehlermeldung: Diese konnten wir reproduzieren, wenn die ausgewählte Konferenz schon in "meine Konferenzen" vorhanden ist. Hast du diese Konferenz vielleicht schon hinzugefügt? Grüße |
23.03.2015 17:18 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung: (123) |
Schade, die einfache Lösung ist damit sofort wieder ausgeschlossen.
Nur zum Abstimmen, ich habe dien Problem so verstanden:
Zu den Benachrichtigungen auf Favoriten:
Die Einzelprüfung von diesen Problemen ist sehr Zeitaufwendig/mühsam, deshalb würde ich dich bitten mit morgen Bescheid zu geben ob die Benachrichtigungen immer noch nicht richtig funktionieren. Vielleicht ist es nur ein Stau im Ausgangsserver.
Grüße
|
Folgen Sie uns auf