04.06.2016 08:46 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Da ich Hardwaremäßig eine alte 312C (6ES7312-5BD01-0AB0) Fw 2.0 und laut der Liste der unterstützen Hardware bei der 312C erst die 6ES7312-5BE03-0AB0 unterstütz wird, schlägt das Migrationstool Alarm. Das Gerät hat mittlerweile schon 10 Jahre beste Arbeit geleistet . Aufgrund der PC-Station bin ich aber immer wieder gezwungen auf neue Software umzusteigen, da der Wechsel der Betriebsysteme regelrecht erzwungen wird. Werden in Zukunft weitere "Altgeräte" unterstützt oder gibt es hier einen Umweg? Die beiden angegebenen 312er liegen ja nicht mehr soweit auseinander. Kann ich mir das selbst ne Lösung basteln? Freu mich über Anregungen Grüße Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06.06.2016 10:52:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf