12.02.2016 08:08 | |
Beigetreten: 09.10.2013 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 23 Bewertung: (5) |
Hallo Marrakchi, die Meldung, die beim Start der Runtime auftritt muss dich nicht beunruhigen. Was meinst du mit "in der Runtime können die Daten gesehen werden"??? Dies ist nur für Messstellen möglich, welche durch Zähler erfasst weden. Siehe Handbuch oder hier: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/105824690 Dies kann über normale Datensicherungsverfahren gewährleistet werden. (Zweite gespiegelte Festplatte, etc.)
Kann man vom PAC 4200 einen Absoluten-Zählwert ablesen? Ja das geht über viele verschiedene Wege. Mein bevorzugter ist dieser: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/86299299 Dabei gibt es im DRV_PAC am Ausgang eine Datenstruktur (Energy_Counter) darin enthalten sind alle verfügbaren Zähler mit einem Endwert bei 10^9. Es empfiehtl sich den FINE wert für deine PRE_SUM verschaltung zu verwenden (INP_SEL = 1)
Ich hoffe, die Informationen helfen weiter. |
14.03.2016 16:21 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Excel-Vorlage beim Powerrate (Report) ändern bzw. anpassen kann?? Ich danke im Voraus. |
Folgen Sie uns auf