14.08.2014 16:05 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hey, also grundsätzlich brauchst du die Lizenz Sm@rt Service usw. nicht, wenn Du sie nicht verwendest. Ich denke aber, dass du (oder wer auch immer) mal in deinem Projekt die Option Sm@rt Service aktiviert hat und anschließend wieder deaktiviert hat. Ich befürchte, dass das System das wohl nicht richtig mitbekommen hat! Sprich....im Projekt befindet sich eine Information, die so nicht mehr vorhanden ist. Du kannst mal folgendes versuchen. Öffne mal im Windows explorer den Projektordner von deiner Projektierung. Lösche alle Daten außer die " *.hmi und *_log.LDF " (Am besten mal vorher von dem komletten Ordner einer Sicherung machen). Nach dem generieren werden die "gelöschten" Dateien wieder hergestellt (ohne altlasten). Vielleicht klappt es dann wieder. Gruß |
Folgen Sie uns auf