26.06.2012 11:57 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Um verschiedene Variablen in einem EA Feld darzustellen gibt es folgende Möglichkeiten: Wie funktioniert das Variablen-Multiplexen? Wie funktioniert das Adress-Multiplexen? Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.06.2012 12:46 | |
Beiträge: 79 Bewertung: (1) |
Wie gesagt, das Letzte mal S7-300 ist lange her und WinCC war damals gar nicht Thema. Wie meinst Du das mit dem anlegen in WinCC? |
10.07.2012 15:57 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Kannst du dein Problem genauer beschreiben? Zum Besseren Verständnis wären auch Screenshots gut. Tweety |
11.07.2012 16:44 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Du könntest Symbolische E/A Felder mit Textlisten verwenden. In den Textlisten kannst du deine Fehlermeldung hinterlegen. Tweety |
03.09.2012 16:51 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, ist die Steuervariable deiner Textliste eine interne oder Steuerungsvariable? MfG |
24.09.2012 12:13 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
es ist eine steuervariable aus einem DB! |
24.09.2012 15:36 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo customautomation, Welche Version von WinCC flexible benutzt du? Welche Erfassungsart hast du bei den Variablen eingestellt? Tweety |
18.10.2012 10:55 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Ja denn funktioniert es ja Tweety |
Folgen Sie uns auf