29.01.2009 12:21 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo symesticsss, der Ablagepfad wird über den Rechnernamen und dem Namen des Ordners angegeben. Dieser FAQ ist bestimmt hilfreich für dich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13336639 |
mfG / Best regards |
|
30.01.2009 10:03 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, also den DNS-Server benötigst Du für die Namensauflösung der IP-Adresse. Die IP-Adresse sowie der Name des PCs bzw. Panels muss in der host- bzw. lmhost-Datei des DNS-Servers eingetragen, damit man das Panel oder den PC über die Namensauflösung erreicht. Da Du vom PC das Panel anpingen kannst, müsste es eigentlich schon richtig konfiguriert sein. Die IP-Adresse besteht aus zwei Teilen, der Netzwerk-Nummer (oderNetzwerk-ID)und der Rechner-Nummer (...ID). Diese werden anhand der Subnet-Mask in verschiedene Kategorien unterteilt. Bsp. IP-Adresse: 192.168.5.1 Netzwerk-ID: 192.168.5 Subnetmask: 255.255.255.0Rechner-ID: 1 oder IP-Adresse: 192.168.5.1 Netzwerk-ID: 192.168 Subnetmask: 255.255.0.0 Rechner-ID: 5.1 Somit ist es möglich Netzwerk entsprechend des Bedarf aufzubauen. Beim ersten Beispiel können max. 255 bzw. 254 (wegen der Null) Rechner im gleichenNetzwerk (Subnetze)sein. Bei der zweiten Variante können mehr Rechner im gleichen Netzwerk sein, dafür können aber weniger Netzwerk (Subnetze)verwendet werden. Vielleicht hilftDir ja der folgende Link weiter: http://www.administrator.de/Subnetting_leichtgemacht.html Da Du das Panel vom PC aus erreichst aber umgekeht nicht, gehe ich davon aus, dass eseventuell ander Firewall des PC liegen könnte. Bye |
Zuletzt bearbeitet von: ZAK am: 30.01.2009 10:06 |
|
10.02.2009 16:27 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo symesticsss, wenn du die Datenablage der Rezeptur beeinflussen willst, dann wählst du im Projektbaum z.B. "Rezepturen > Rezeptur_1" mit der rechten Maustaste an. Dann auf Objekteigenschaften gehen und dort unter "Eigenschaften > Datenablage" deinen Speicherort definieren. In diesem FAQ ist erklärt, wie man einen Screenshot erzeugen kann: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19724493 |
mfG / Best regards |
|
11.02.2009 08:50 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, das Programm CapCE, welches Screenshots von Deinem Panel erstellt, wird für Windows CE nicht mehr zur Verfügung gestellt. Wenn Du aber einen Screenshot erstellen möchtest, dann kannst Du dies auch über Dein Laptop mit SmartAccess machen. Dazu musst Du in den Geräte-Einstellungen den Smart Server aktivieren und das Projekt erneut auf Dein Panel übertragen. Dann kannst Du mit dem SmartViewer (Start > SIMATIC > WinCC flexible 200x Runtime > SmartClient)von Deinem Laptop auf das Panel zugreifen. Alternativ kannst Du die Daten auch über ein Skript in einem CSV- oder TXT-Datei speichern. Vielleicht helfen Dir ja folgende FAQs weiter: 1. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28626979 2. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26107212 Bye |
11.02.2009 11:03 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, warum schaust Du Dir nicht das Beispiel-Projekt an. Dort ist das Skript enthalten? Bye |
11.02.2009 14:39 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, Du solltest wissen, dass dies nur auf einem Windows CE Panel funktioniert und nicht auf einem PC mit Windows XP oder Vista. Windows CE hat ein anderes File-System als XP / Vista. Bei einem Windows-basierten Panel musst Du einen möglichen Ablagepfad angeben. Beispiel: \Flash\... ' Sollte dafür nicht verwednet werden \Storage Card\... \Storage Card USB\... ' etc. FAQ für PC-Systeme mit W2k/XP: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26106419 Bye |
12.02.2009 14:36 | |
Beiträge: 47 Bewertung: (5) |
bitte antwortet doch, wenn ihr es wisst. ist USB eine lösung? es muss .txt sein, oder cvs, egal. aber was stimmt bei dem skript nicht? |
Folgen Sie uns auf