27.08.2008 08:24 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ...man sollte vielleicht nicht immer der erste sein (!) Unter 2007 gab es ein "ähnliches" Problem. Schau Dir mal diesen FAQ an. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22057057 Ansonsten wird vielleicht eine deinstallation von ProTool und anschließender Neuinstallation helfen. Viel Glück. |
23.09.2008 07:54 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, hatte genau das selbe Problem wie Pikador beschrieben hat. Da bei uns in der Firma WinCC flexible 2008 allerding bei 4 XP-Rechnern installiert wurde, habe ich das Problem gleich mit meinen Kollegen verglichen. Dabei stellte sich heraus das es nur bei 2 Rechnern auftrat, welche Protool 6.0 SP2 installiert hatten. Die Rechner mit SP3 hatten kein Problem. Habe dann sofort ProTool 6.0 SP2 auf SP3 upgegradet -> leider half es immer noch nichts. Als ich dann allerdings Step 7 V5.4 SP4 erneut drüberinstallierte, funktionierte wieder alles und ich sah die ProTool-Projektierungen wieder im Simatic-Manager. Auch ließen sie sich aus dem Simatic-Manager per Doppel-Klick öffnen. Hoffe das ich weiterhelfen konnte. Gruß Moecha |
Zuletzt bearbeitet von: Moecha am: 23.09.2008 07:54 |
|
22.10.2008 14:24 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, die genannteOption betrifft nur WinCC flexible und keineanderen SIMATIC Produkte. Mit dieser Option kann man Projekte, die beispielweise mit WCF2008 erstellt wurden, mit dem Standard von WCF2007 abspeichern. Vielleicht hast Dudie Registrynicht komplett bereinigt. Wenn Dueine ältere WCF Version installiert hattest, vielleicht hilft Dir ja das Cleanup Tool weiter. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28465761 Bye |
Folgen Sie uns auf