07.11.2014 11:24 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 13764 Bewertung: (1738) |
Hallo Laser500 für deine Fragen gibts eine schöne Anleitung im Netz: Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden? Hier wird auch alles rund um PC Station oder HMI Station oder KOKO usw. erläutert. Die einfachste Variante ist immer wenn du keine SImaitc Net Spezialitäten auf dem Runtime Rechner hast (z.B: OPC Server, Speziellen CP oder WinAC RTX) dann nimmt man immer eine HMI Station ohne den KOKO (Komponenten Konfigurator) -> siehe Anleitung Ich hoffe das hilft erstmal weiter Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf