16.10.2019 00:27 | |
Beigetreten: 29.10.2016 Letzter Bes: 12.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich mag den WebNavigator .. wenn er denn arbeitet Hab vor 2 Monaten von meiner IT einen neuen Win10 Rechner bekommen und bin damit auf der ersten Baustelle. Für den Zugriff auf die HMI benutzen wir den Gleich bei der Installation kamen Meldungen das diverse .vbs Dateien nicht gefunden wurden. Anzeige der Prozessbilder klappt dann auch, mit einer Einschränkung: Es werden keine Meldungen (Alarme, etc.) angezeigt. Hat jemand eine Ahnung was fehlt? Achja, mein System: Windows 10 Pro, Version 1903, build 18362.116
DateianhangSimatic_Software_2019-10-15.csv.txt (116 Downloads) |
16.10.2019 07:40 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, verwendest du Basic Prozess Control und hast du dafür das PlugIn installiert? Mfg |
22.10.2019 20:24 | |
Beigetreten: 29.10.2016 Letzter Bes: 12.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
habe heute Zeit gefunden mir das ganze wieder anzusehen. Ich denke ich muss zur Erläuterung noch folgendes ergänzen:
Ich habe einen Kollegen mit weitgehend ähnlichem Laptop, auch mit Win10 Pro 1903. Er hat alles in normaler Funktionalität, deswegen habe ich nun meine installierte Software diesem PC weitgehend angepasst so wie es mir auf der Baustelle möglich ist. Unterschiede sind marginal, siehe angehängte Bilder... Meine aktuell installierte Simatic Software als csv auch im Anhang. @MM76: Ja, ich hab das Plugin BPC_7.4.00 installiert @bg2492: Ich konnte weder bei mir noch beim Kollegen die Software-Komponente SIMATIC SCS K7.4.2.6. finden. Als nächstes werde ich die übrige in Wondows installierten Software vergleichen, dann weis ich nicht mehr weiter Dateianhangstep7_forum Anhang 22.10.2019.zip (113 Downloads) |
Folgen Sie uns auf