13.03.2012 09:28 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Na gut, da sonst keiner will, versuch ich's mal. Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Mit was baust du die Verbindung denn auf? Ist das eines der Testprogramme die der Lib beiliegen (testISO_TCP?) oder dein eigenes Programm? In dem Testprogram sind einige Werte fix kodiert und müssten angepasst und anschließend neu kompiliert werden, damit es funktioniert. Port 10001 ist auf jeden Fall der falsche, richtig wäre Port 102. Hast du deine Logo entsprechend konfiguriert (Server-Verbindung mit Server-TSAP 02.00, mit OP verbinden und Client-TSAP 01.00)? Ich häng dir mal meine für die Logo angepasste "testISO_TCP_Logo0ba7.exe" an. Zum Aufruf reicht als Parameter die IP-Adresse der Logo, also "testISO_TCP_Logo0ba7 192.168.xxx.xxx" DateianhangtestISO_TCP_Logo0ba7.zip (348 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.03.2012 08:59 | |
Beiträge: 27 Bewertung:
|
Versug mal den Keep alive zu deaktivieren. Schau dir mal diesen Beitrag an: /tf/WW/de/Posts/70252#topvon PacmanII |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.04.2012 16:24 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Was hast du in der Datei testISO_TCP.c Datei alles geändert? |
Folgen Sie uns auf