25.02.2014 19:29 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe einige Fragen zu einer speziellen Schaltung. Anforderung: Über eine Logo 0BA7 soll eine Strecke über 100m gemessen werden (Auflösung 1cm) und dabei die Zeit gestoppt werden (in m:s:100/s). Gemessen wird über einen Hallsensor, der 2 Impulse/cm Messstrecke liefert. Wenn man von einer max. Geschwindigkeit von 50km/h ausgeht, liefert der Hallsensor 2800 Impulse/s. Meine Fragen: Kann die oben genannte Logo mit meiner Messschaltung 2800 Impulse an einem der schnellen Eingänge verarbeiten, ohne dass welche "verschluckt" werden? Kann man den Meldetext auf dem Display "einfrieren", wenn vom Hallsensor länger als 1 Sekunde kein Signal mehr nachkommt? DateianhangMessschaltung.zip (61 Downloads) |
26.02.2014 10:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung: (388) |
Siehe Anhang!
DateianhangAnalog aus Zähler.zip (69 Downloads) |
26.02.2014 19:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung: (388) |
Ich hab das mal in dein Programm so gut ich dachte eingebaut!
DateianhangMessschaltung 2.zip (77 Downloads) |
27.02.2014 15:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Perfekt, so müsste es funktionieren! Vielen Dank für Deine Hilfe! |
Folgen Sie uns auf