21.09.2014 06:42 | |
Beigetreten: 07.05.2010 Letzter Bes: 19.12.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Experten, habe ein Problem mit der Übertragung Programm in CPU und aus CPU. Modul: S7-200 CPU226 und Ethernetmodul CP243-1. Wenn ich das Programm lade in CPU oder aus CPU auf PG, bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Die Zeit für die Kommunikationsverbindung ist abgelaufen. Prüfen Sie die Nummer Ihrer Schnittstelle , die Netzadresse, die Bautrate und die Kabelverbindung." Siehe Bild. Es wird zwar das Programm z.b. aus CPU auf PG geladen, aber keine Symboltabelle. Hat jemand einen Rat? Vielen Dank im Voraus! Gruß Frank DateianhangFehlermeldung.pdf (543 Downloads) |
Folgen Sie uns auf