03.08.2015 14:13 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 25.08.2022 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo, ich bin gerade über den Beitrag "WinCC V13 Strukturtypen" gestolpert. LINK Dazu habe ich ein sehr verwandtes Problem Meine Situation: ich arbeite in WinCC mit Bildfenstern und übergebe diesen TagPrefixe. Diese Variablen sind mit einem WinCC Prof UDT in der Projektbib angelegt worden. Diese Kommunikation funktioniert auch. Jedoch kann ich die HMI Variablen nur absolut adressiert mit der CPU verknüpfen, da in der CPU des sich um ein PLC Datentyp handelt. Klar: verschiedene Datentypen lassen sich nicht einander zuweisen. Aber diese Datentypen sind in Länge und Aufbau gleich. So muss es doch die Möglichkeit geben, dass TIA diese UDTs als gleich an sieht. Im Anhang habe ich ein Screenshot einer Einstellung in der es so aussieht als könnte man die beiden UDTs verheiraten. Jedoch ist die Option ausgegraut. Hat jemand Erfahrung mit meinem beschriebenen Problem? Vielen Dank |
03.08.2015 16:07 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, zieh den PLC Datentyp in die Bibliothek, dann kannst Du diesen Datentyp auch in WinCC verwenden. Zumindest geht da bei den Panels. Den Datentyp in WinCC brauchst Du dann nicht mehr. Um die PLC Datentypen in WinCC nutzen zu können, müssen diese in der Projektbibliothek sein. In Grundlagen zu HMI Bildbausteinen kann man auch einiges dazu nachlesen. Grüße H0556 |
03.09.2015 11:15 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung:
|
Neue Frage von Hansruedi wurde in ein separates Thema mit dem Titel HMI-UDT einer WinCC Variable als Typ zuweisen gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf