20.03.2016 18:11 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo, das mit den Wiederstand 500 Ohm ist ganz gut. Muss man bei den Wiederstand eine bestimmte Leistung beachten ? Beispiel: Druckaufnehmer Input 24 Volt DC _ Output 4-20 mA soll in ein bis 10 Volt Signal gewandelt werden. Viele Grüße Wolfgang ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.03.2016 11:30:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.03.2016 18:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33748 Bewertung: (4189) |
P = U * I = 10V * 0,02A = 0,2 W. Ein 1/4-Watt - Widerstand reicht. |
21.03.2016 19:14 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Dan mus man eine wiederstand von 503 Ohm haben. Aber im LOGO konte sie auch ein Mathematical Instruction Funtion nimmen und dort das eingangsignal calibrieren. Shau mahl im anhang Dateianhangcallibiratie.zip (82 Downloads) |
Folgen Sie uns auf