16.12.2016 00:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe nun unzählige Male, die Freigaben für App und Webserver erteilt und beiden durch Anwenden bestätigt und danach das Fenster mit OK geschlossen. Dennoch werden die Freigaben nicht gespeichert, wenn ich das Fenster erneut öffne sind die Punkte deaktiviert. Was mache ich nur falsch? Hat evtl. jemand eine Lösung? Ich habe LSC V8 sogar schon deinstalliert und erneut installiert, die Freigaben werden einfach nicht gespeichert. App und Webserver laufen einfach nicht. Danke schon mal für Eure Mühe Gruß M.Z. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.12.2016 10:58:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.12.2016 20:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Welche App meinst du denn? |
18.12.2016 20:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Die LOGO! App direkt von Siemens |
18.12.2016 21:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Diese Anleitungen kennst du? Anwendungsbeispiel und Kurzanleitung LOGO! App V3.0 Bedienhandbuch (0BA7 und 0BA8) |
23.12.2016 12:18 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für Deine Antwort. Meinst Du es so wie im Anhang aufgebaut? Gruß Marco |
27.12.2016 10:54 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von AutoGen_911632 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Netzwerkverbindung zu zwei LOGO8, Steuerung läuft nicht gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf