22.12.2016 13:54 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, ich habe zu dem Thema auch mal eine Frage. Wie starte ich denn Scout für TIA? Bisher habe ich immer die Scoutversion für S7 Classic genommen und ein Standalone Projekt für die Sinamicsantriebe erstellt. Bei TIA V14 habe ich nun die Scout für TIA Version installiert, aber keinen Button oder Menüeintrag gefunden. Gruß moeins ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.12.2016 14:45:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.12.2016 14:01 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung:
|
Hallo, die passend zu TIA V14 Version von Simotion Scout ist etzt da: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109742328 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109742334 Simotion Scout TIA ist im TIA Portal integriert. Sobald du eine Simotion CPU im TIA Projekt angelegt hast gibt es dort den Punkt "SIMOTION Konfiguration öffnen", damit startest du dann den Scout TIA für die Projektierung der SIMOTION Funktionalitäten. Einzelantrieb kannst du damit aber nicht machen, das geht nur bei Scout Classic oder im TIA dann für die G120 Geräte mit dem Startdrive!
Christoph |
Folgen Sie uns auf