24.01.2017 09:11 | |
Beigetreten: 14.01.2017 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Seit dem Upgrade auf V8.1 ist es nicht mehr möglich im Meldetext, Schaltfläche "ON/OFF" andere Namen für den Schaltzustand TRUE - FALSE, als das standardmäßige "ON/OFF" einzugeben. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.01.2017 10:26:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.01.2017 18:47 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Stimmt, aber nur 2 Buchstaben hab ich nicht probiert. Ein Aus geht problemlos Ei Au nicht |
24.01.2017 19:00 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Na das leerzeichen ist ja auch ein Zeichen. Sind ja dann wieder 3 Zeichen. |
24.01.2017 19:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33885 Bewertung: (4215)
|
Wenn du es so siehst, dann speicherst du immer 8 Zeichen. |
Folgen Sie uns auf