05.08.2017 13:26 | |
Beigetreten: 16.05.2016 Letzter Bes: 24.08.2022 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Guten Tag Habe wie im Anhang ersichtlich ist einen PI-Regler im Einsatz möchte allerdings das der Analogwert nur bis maximal 5V ausgegeben wird und nicht bis 10V. wie kann ich dies Realisieren ? Vielen Dank für die HilfeLG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.08.2017 08:25:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.08.2017 13:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33734 Bewertung:
|
So etwa? |
Folgen Sie uns auf