19.08.2017 21:15 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe zwar schon ein paar Themen gelesen, meine Steuerung auch fertig gebaut, nur habe ich gemerkt dass ich eine Temperaturabweichung habe. Ich würde deswegen erst einmal schauen ob ich hier den Messbereich, Gain und Offset richtig eingestellt habe bevor ich mich mit der Kalibrierung auseinander setze. Im Keller habe ich eine Temperatur von 20°C-hier zeigt die Logo nur 8°C an, ich hatte Wasser zum kochen gebracht und den Fühler reingehängt-hier hatte die Logo dann nur 55°C. Ich habe eine Logo 8 12/24 mit Analogeingängen mit einem PT100 angeschlossen an einen Messumformer der einen Messbereich von 0-500°C besitzt und eine entsprechende Spannung von 0-10V generiert. Momentan eingestellt auf Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir einer Helfen könnte da ich nicht mehr klar komme. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 21.08.2017 08:37:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.08.2017 19:41 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
|
20.08.2017 20:03 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich hoffe für mich ich kann Dir nun die Frage beantworten. Bei I7 ist das +Signal 0...10V und an I8 die Masse angeschlossen. |
Folgen Sie uns auf