12.12.2017 16:04 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hier ist das Programm, es soll eine kleine Brauerei steuern, ist eine Ablaufsteurung mit verschiedenen Zeiten und Temperaturen Wenn jemand etwas weiß wie es einfacher geht würde ich mich freuen. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangaSudhaus3.0.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 13.12.2017 08:18:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.12.2017 15:18 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, habe es mittelerweile hinbekommen. Weiß nicht ob es so schön gelöst ist oder ob ich bei der Inebtriebnahme ein Problem bekomme, aber es funktioniert in der Simulation. Gestern kam mein AM2 RTD, an den ich einen zweiadrigen PT100 angeschlossen habe und Kontakt 1 und 2 gebrückt. Leider zeigt mit der PT bzw. die Anzeige im Display der Logo die falsche Temperatur an. Wisst ihr was ich umstellen bzw. einstellen muss, dass es passt? Danke und alle schöne Weihnachten DateianhangaSudhaus3.1.zip (67 Downloads) |
24.12.2017 16:30 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Danke, hat mir 165 angezeigt, statt 16,5°C Problem gelöst |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.12.2017 16:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Schön. Dann markiere bitte das Thema als gelöst. |
Folgen Sie uns auf