28.02.2018 14:27 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Hallo Freund der 840d sl, vielleicht kannst du mir noch bei einem kleinen Schritt helfen. Und zwar kann ich jetzt meine Simulierte X-Achse verfahren, allerdings nur per Tastendruck. Aus irgendeinem Grund möchte beim Handrad nichts passieren. folgende Situation: -DB10.DBB65 ändert mit jeder Bewegung am Handrad den Wert -MD11350[0]=7 -MD11351[0]=1 -MD11352[0]=1 -Drehe ich meinen Override auf 0% und drehe dann an meinem Handrad im JOG, kommt die Meldung: Warten: Vorschub - Override -Drehe ich den Override von 0% weg, passiert gar nichts Ich habe mal den OB1 angehängt Vielleicht siehst du ja sofort meinen Fehler Gruß Felix ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 28.02.2018 15:07:19Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4992237 am: 28.02.2018 16:20:24Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4992237 am: 28.02.2018 16:21:09 |
|
Folgen Sie uns auf