11.11.2018 13:08 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Rein theoretisch ist die Reihenfolge doch egal, du brauchst 4 Zustände, um alle Kombinationen mit 2 Ausgängen zu ermöglichen. Lass einfach alle Und-Bausteine weg und schließe die Ausgänge direkt an den Stromstoßschaltern an. Rücksetzen brauchst du da auch nichts. Meinst du nicht, man könnte mit der Reihenfolge leben ? Extras kosten auch extra Bausteine. Im Anhang sind zwei Beispiele in einem Programm, da sind auch schon Timer drin, um die Umschaltung nur bei kurzem Tastendruck zu ermöglichen. Im ersten Beispiel ist zusätzlich eine Dimmerfunktion enthalten, wenn man länger drückt. Die kann man sich auch beim zweiten Beispiel einbauen, sollte nicht so schwer sein. M.f.G. Scorp DateianhangBeleuchtung1.zip (63 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11.11.2018 13:14:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.11.2018 16:39 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Auch mit Schieberegistern geht das, um mal den kürzesten Weg nach Rom aufzuzeichnen. Aber davon hat die Logo8 nur 4 Stück, also sparsam mit umgehen. Die Übersichtlichkeit hängt häufig auch vom Betrachter ab, der kürzeste Weg muss da nicht der Beste sein, wenn sowieso noch genug Platz in der Logo ist. M.f.G. Scorp DateianhangBeleuchtung2.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf