27.01.2020 22:22 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Vielleicht ist die Frequenz jetzt auch zu hoch. Im Anhang ist eine Mini-PWM-Schaltung, die du noch ausprobieren kannst. Es läuft ein Zähler durch, für Q1 und Q2 ist es quasi ein Zähler bis 4, bei Zählerstand 1 geht Q1 an, bei Zählerstand 3 geht Q2 an. Also nur 25% Einschaltdauer. Für Q3 und Q4 ist die Einschaltdauer nochmal halbiert. Um für Q1 bis Q4 die Frequenz zu halbieren, einfach die 3 Netzwerkeingänge von V3.0,V3.1,V3.2 auf V3.1,V3.2,V3.3 verändern. Im Display kannst du den laufenden Zähler sowie die Frequenz des Impulsgebers sehen. M.f.G. Scorp DateianhangMini-PWM.zip (112 Downloads) |
28.01.2020 12:26 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Das Ganze lässt sich auch ohne VM-Mapping und Netzwerkeingänge lösen, sowohl mit einem Zähler als auch mit der angehängten Variante mit Stromstoßschaltern. Die lassen sich auch zu Zählern umfunktionieren, siehe Anhang. Eine direkte Variante mit PWM oder passendem Impulsgeber scheidet bei hohen Frequenzen leider aus, deshalb der schnellstmögliche Impulsgeber bestehend aus Inverter und Merker. M.f.G. Scorp DateianhangMini-PWM2.zip (109 Downloads) |
28.01.2020 13:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Ich hätte da auch noch einen Vorschlag ohne VM. Über den ON-Parameter kannst du die Zeiten für Puls/Pause (gleicher Wert) festlegen. Die sich daraus ergebende Frequenz ist natürlich von der Zykluszeit abhängig. DateianhangTaktgeber.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.01.2020 13:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Naja, in der Simulation können die LED's allerdings auch nicht geflackert haben. Im Anhang was zum Ausprobieren, die Ausgänge habe ich auf ungenutzte Q9 bis Q16 gelegt, um mir meine Relais nicht zu zerstören. Wie gesagt, es sind 2 verschiedene Aspekte zu betrachten, einmal die Frequenz, die man nur über die Zykluszeit feineinstellen kann oder durch Teilen /2 /4 /8 /16 usw. Der zweite Aspekt ist die Einschaltdauer, bei einem Zähler bis 4 mindestens 25%, bei einem Zähler bis 8 mindestens 12,5% usw. Die Einschaltdauer lässt sich beim Zähler bis 4 auch auf 50% erhöhen, beim Zähler bis 8 und 16 sind auch weitere Einschaltdauern möglich, indem man die Undblöcke hinter den Stromstoßschaltern anders verschaltet oder erweitert. M.f.G. Scorp DateianhangMini-PWM3.zip (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf