28.10.2018 18:32 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte die Analogwerte AL1 und AL3 vergleichen. Wenn AL3 größer AL1 dann Q1=0, wenn AL3 kleiner AL1 dann Q1=1. Wie mache ich das? Vielen Dank im Vorraus! Mark DateianhangAnalog vergleichen.zip (136 Downloads) |
28.10.2018 18:53 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Wenn AL1=AL3 dann auch Q1=0, oder könnte man sogar eine Schaltdifferenz einstellbar machen? Mark |
28.10.2018 19:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Ich habe dein Programm jetzt mal so angepasst, dass - Q1 einschaltet, wenn AI1 größer 2% als AI3 ist. - Q1 wieder ausschaltet, wenn AI3 kleiner 2% als AI3 ist. DateianhangAnalog vergleichen_V2.zip (177 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
29.10.2018 16:03 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 21.02.2023 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Ich danke Dir ixo65! Hier das ganze Programm: Ich möchte einen Lüfter für ein Gewächshaus steuern. Die Einschalttemperatur und die Einschaltfeuchtigkeit können über I3-I6 eingestellt werden. Der Lüfter darf nicht laufen wenn Temperatur außen höher als innen und Feuchtigkeit außen höher als innen. Mark DateianhangFeuchte v2.zip (117 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
16.04.2020 21:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, also zum Vergleichen von Werten findest du Info´s unter: Hinweise zum Prüfen bzw. Vergleichen von Analogwerten mit einer Konstanten und miteinander Wenn du eine Steuerung zur Lüftung planst, die eine Steuerung der Feuchte erlaubt bzw. zum Ziel hat, dann solltest du mal meine Antworten (meinen Schaltungsentwurf) in folgendem Beitrag lesen/beachten. Damit lässt sich dann auf Basis der Messung von Temperatur und rel. Feuchte "innen" und "außen" eine Feuchtesteuerung durch Lüftungssteuerung erstellen. Wie das in EXCEL erfolgt, findest du im Dateianhang... MfG Betel DateianhangFeuchte.zip (89 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf