12.09.2019 16:38 | |
Beigetreten: 23.03.2015 Letzter Bes: 08.04.2021 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hi Besten Dank für den raschen Support Dies beantwortet nun viele meiner offenen Fragen Werde mich in den nächsten Tagen noch weiter damit beschäftigen Wusste zu Beginn gar nicht wie mächtig diese "kleine" Logo eigentlich ist) Nun kann ich mich endlich (Dank deine Doku) an einer Kommunikation mit einem HMI Panel heranwagen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/16/2019 07:53:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.09.2019 16:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Welches HMI? Ein Siemens Panel? |
14.09.2019 08:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Hier ein kleines Beispiel Projekt KTP700. Das TIA-Projekt wurde mit V14SP1 erstellt, kannst du aber mit V15 oder V15.1 hochrüsten. DateianhangKTP700.zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf