03.04.2020 18:05 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche eine neue Logo!8 gekauft. Die Programme meiner Logo!4 habe ich schon konvertieren können und funktionieren im Simulationsmodus einwand frei. Nun mein Problem: Ich kann das Programm nicht laden. Die Logo verbindet sich nicht mit meinem Netzwerk. Konfiguration: Fritz-Router, PC Win10, Router IP 192.168.178.1 Mein PC 192.168.178.20 Subnetz: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.1 An meinem Logo habe ich unter Netzwerk/IP-Adresse folgendes eingestellt: LOGO IP: 192.168.178.25 Subnetz: 255.255.255.000 Gateway: 192.168.178.1 FS:02; FW:V1.82.02; LogoSoft-Program Version: V8.2.1 Für eure Unterstützung bedanke ich mich schon jetzt. W.Reimann ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/06/2020 09:05:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.04.2020 18:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Welche LOGO! hast du denn in der Geräteauswahl eingestellt? Du musst eine LOGO!8.FS4 auswählen. |
03.04.2020 20:03 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Habe ich schon gemacht, gleiches Fehlerbild: rotes Fragezeichen und keine Verbindung. Über System angepingt, findet die IP Adresse nicht. W.Reimann |
03.04.2020 20:14 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Das ist eine LAN-Verbindung zum Fritz-Router. Logo ist im Router mit MAQC-Adr. angemeldet. W.Reimann |
03.04.2020 20:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Kann es sein, dass die Adresse der LOGO! im DHCP-Bereich liegt? |
03.04.2020 20:40 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
es sind die Adr. von 1 Router bis 32 vergeben. |
03.04.2020 20:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Das kein Ping möglich ist macht mich stutzig. Schließe die LOGO! doch mal direkt an den PC an. |
Folgen Sie uns auf