20.07.2021 14:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Kennst du auch den Messbereich der Sonde? Sie gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. |
20.07.2021 14:52 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 51 Bewertung: (0) |
0 - 0,25bar 4 - 20mA |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2160067 am: 07/20/2021 14:52:58 |
|
20.07.2021 16:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Hier ein Vorschlag. Den Sollwert für den Pegelalarm kannst du über das Display ändern. DateianhangFuellstandsmessung_0BA8.Standard.zip (257 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.07.2021 11:54 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 51 Bewertung: (0) |
Vorab mal besten Dank ich werde es die nächsten Tage testen. Danke |
Folgen Sie uns auf