09.10.2015 18:37 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Hab' mal versucht, einige der vorigen Punkte noch in die Schaltung einfließen zu lassen: - Analogvorgabe wird nur bei Veränderung beachtet DateianhangRollladen - digital & analog.zip (132 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.10.2015 13:29 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Noch eine Sache hinzugefügt: - Dauerlauf bei langem Tastendruck auf die Digitaltasten DateianhangRollladen - digital & analog.zip (354 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.05.2017 20:16 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo fmd, ich verstehe die Funktion M3 mit B023 nicht. Welcher Schutz ist da eingebaut? Bei der Simulation funktioniert das auch ohne. Danke |
17.05.2017 21:36 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Ach sooo, jetzt verstehe ich ich habe für meine Zwecke die Schaltung kastriert und hier funktioniert es auch ohne. Schöne Grüße DateianhangRollladen mit Position.zip (102 Downloads) |
18.05.2017 19:05 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Wenn B020 und B022 gemeint sind war das mein Fehler. Aber so ist doch alles richtig oder? Schöne Grüße DateianhangRollladen mit Position.zip (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf