21.04.2018 14:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Mal unabhängig von der berechtigten Frage von ixo65 ein Lösungsvorschlag zur anfänglichen Aufgabenstellung.DateianhangFüllstandsüberwachung.zip (60 Downloads) |
21.04.2018 16:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
@motmonti, der Themenstarter hat doch folgendes geschrieben:
Aber genau dass passiert bei deinem Vorschlag. Deswegen ja meine Frage. Aber den Block Analogwertüberwachung kann man auch nicht rücksetzen. Deswegen habe ich auch keinen Vorschlag erstellt und erst einmal die Rückfrage gestellt. Eigentlich wollte ich meinen Vorschlag erst nach Beantwortung meiner Frage veröffentlichen, aber aus gegebenem Anlass mache ich es jetzt doch. Das Setzen auf einen gewünschten Wert erfolgt jetzt stellvertretend durch einen Eingang. Kann man dann auch noch automatisieren, wenn der Themenstarter sich dazu äußert. DateianhangFuellstandsueberwachung_0BA8.Standard.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.04.2018 17:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ja sorry, das mit dem Minuswert hatte ich übersehen! |
Folgen Sie uns auf