26.12.2013 19:31 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, um mich kurz vorzustellen: Ich bin Jan, 28 und von Beruf Servicetechiker für Land und Baumaschinentechnik. Privat beschäfitge ich mich sehr viel mit Eigenbauten. Ich habe vor einiger Zeit ein Fäll- Aggregat bekommen. (Forstmaschine-Harvester) Das Problem ist nur das es ohne Steuerung und Aufmaßsystem ist. Beides ist für diese Maschine nicht mehr erhältlich. Also bin ich auf der Suche nach einem programmierbaren Steuergerät, bei der Logo! gelandet. Ich habe mir die Logo!SoftDemo heruntergeladen und mal eine kleine Steuerung zusammen gestellt. Das hatfolgenden Hintergrund: Wenn das mit der Logo doch nicht funktionieren sollte, habe ich das Gerät nicht umsonst gekauft. Dazu habe ich noch ein paar Fragen: Die Zeitparameter, könnte ich hinterher auchohne PC an der Maschine ändern oder? Ich muss nur Wissen welcher B- Baustein welche Zeit regelt. ? Ich staune wenn ich eure komplexen Schaltungen sehe und frage mich die ganze Zeit ob ich was vergessen habe. Könnte mal einer von euch Profis rüberschauen, ob das alles korekt ist?. Momentan tüftele ich noch an der Messung der Dicke und der Möglichkeit, damit ein Aufmaß zu errechnen. DateianhangAggregat1.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Epxylon am: 26.12.2013 19:36 |
|
26.12.2013 19:46 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Epxylon, erstmal willkommen im Forum. Zur Parametrierung: Ja, das geht auch ohne PC. Ist im Handbuch im Kapitel 7 beschrieben. Falls Du es Dir noch heruntergeladen hast, hier ist der Link: http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-automation-systems-simatic/de/handbuchuebersicht/tech-dok-controller/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR#LOGO! Ob in der Schaltung alles korrekt ist, läßt sich nicht so einfach sagen, wenn man die Funktionsweise nicht kennt. Das schon mal für den Anfang.... |
26.12.2013 20:17 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, nochmal. Ich habe die Steuerung nochmal korrigiert. Sprich die Eingänge korrekt benannt und den Fehler beseitigt das der Eingang AI3 durch die Funktion I1 doppelt belegt ist. I2 und I3 sollen per einzelnen Tastendruckdas Aggregat zeitabhängig, öffnen oder schliessen. I4 und I5 sind für das aufstellen und "hochstellen" des Aggregates zuständig. Ebenfalls zeitabhängig. Diese Funktionen sollen auch bei nochmaligen drücken der Taste bzw. der anderen zugehörigen Taste wieder gestoppt werden. I11 ist ein Messrad (Induktivsensor in einer Rolle) was über den Baumstamm läuft und auf dem Display die Länge ausgibt. Sobald man den Stamm absägt wird die Länge "genullt" Das Messrad hat 11.2cm Umfang. Daher auch die komischen Werte in der arithmetischen Anweisung. I6 ist die Sägen Funktion. Ein kurzer Funktionsablauf: Dass Aggregat wird mit I4 aufgestellt und an dem Baum angesetzt. Dann wird es mit I2 geschlossen. Dann wird mit I6 der Baum abgesägt. Sobald die Säge durch den Stamm ist wird I6 losgelassen und dadurch das Aggregat auf Schwimmstellung geschaltet damit der Baum fallen kann. Gleichzeitig wird der Ausgang Q7 bestromt um die Säge wieder einzufahren. I7 und I8 sind für das Entasten und durchschieben des Baumes. Diese Funktionenist mit der FunktionAggregat schließen/öffengekoppelt. Wenn der Baum entastet wird, werden die Messer mit einem gepulsten Signal geschlossen damit diese immer auf dem Stamm anliegen. Gleiches gilt für Rückwärts, nur das die Pulse kleiner sind. Wie oben schon geschriebenmisstdasMessrad I11 die Länge und zeigt diese an. Sobald die Säge betätigt wird wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Die Funktion I5 kann die Schwimmstellung Q5löschen damit beim sägen des letzten Abschnittes, die Säge nicht verklemmt. Sensor AI3 ist ein Poti was eine Gleichspannung als Wert ausgibt. Der Wert wird für die Anzeige in ein cm umgerechnet. Der Faktor 0.55 ist um von Volt auf cm zu kommen. Die Eingänge I9 und I10 sind Taster mit denen einen bestimmte Länge angefahren werden soll. Die Längen sind per Faktor unter B024 und B028 einzustellen. Wenn die Tasten gedrückt werden soll die Länge per Q8 angefahren werden. Sobald die Länge erreicht ist wird der Vorschub abgeschaltet. Durch die Funktion sägen wird die Vorwahl wieder auf 0 gesetzt. Die Funktion der Tasten I9 und I10 werden durch nochmaliges drücken wieder gelöscht. B021 ermittelt die Anzahl der gefällten Bäume. Nur unter folgenden Vorraussetzungen: Das Aggregat wurde aufgestellt, geschlossen, Der Baum gesägt und das Aggregat in Schwimmstellung gebracht. Ich hoffe ich konnte die Funktion verständlich erklären. DateianhangAggregat1.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Epxylon am: 27.12.2013 12:09Editiert |
|
26.12.2013 21:05 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal in Deine privaten Nachrichten. |