14.02.2011 16:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Such hier mal im Forum nach "Mischersteuerung". Betel (Vollblut-Logo-Profi) hat eine "witterungsgeführte Mischersteuerung" entwickelt. Sie wird für dich auf den 1. und 2. Blick sehr unverständlich wirken. Sie beinhaltet noch eine Mittelwertbildung der Aussentemperatur. Dort wird der Mischerantrieb über 2 Ausgänge angesteuert. Sinnvoll ist es dies über Transistorausgänge der Logo zu machen, bzw. dazwischen sog. Koppelrelais zu schalten. Koppelrelais lassen sich schneller auswechseln als die int. Logo-Relais. In der Siemens-Sammlung finden sich auch Beispielschaltungen... evtl. ist da was dabei. Aso, alles was hier so zu finden ist, muß natürlich auf eigene Bedürfnisse angepaßt werden. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 14.02.2011 16:02 |
|
Folgen Sie uns auf