30.08.2019 14:47 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo AndiMo, probieren Sie doch die Vorgehensweise mit den Pointern. Anbei zwei Beispiele, die Sie unter den beiden Links finden: Wie wird ein zusammengesetzter Datentyp im IN_OUT-Bereich eines FBs programmiert und ein Funktionsaufruf mit einer ARRAY-Variablen parametriert? Wie laden Sie in STEP 7 V5.x bei einer Funktion die Adresse des ANY-Pointers bei den IN-, OUT- und IN-OUT-Parametern in das AR1? Cicero |
Folgen Sie uns auf