17.05.2019 14:47 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Gemeinde, ich bastel mal wieder etwas und habe da eine Frage. Kann man mit den Tasten am Logo Grundgerät Meldetexte aufrufen und mit den Cursor dann ändern? Ich habe eine LOGO8 FS4 mit Display und Tasten. Jedoch keine TD oder ähnliches dran. Im Anhang mal das Programm. Ich wollte hier eine Meldung über den Druck von zwei Cursortasten aufrufen und dann Wert des Zähler bei offenen Meldetext dann hochzählen bzw. runterzählen lassen. Bin mir aber nicht sicher ob das Funktioniert. Betrifft nur den unteren Teil. Rest läuft soweit sehr gut. Grüße crmpe DateianhangSteuerung.zip (66 Downloads) |
17.05.2019 17:17 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo ixo, Ich werde morgen früh nochmal testen und Berichten. Kann ich mit den Tasten auch einen Text quittieren? Grüße Crmpe |
17.05.2019 17:26 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Sorry die Frage habe ich falsch gestellt. Ich meinte kann ich diesen Text auch mit einem Eingang quittieren? |