28.10.2013 15:54 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Für 0BA7. Aber die von mir favorisierte XOR und AND Lösung funktioniert ja auch auf älteren Geräten. |
28.10.2013 17:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So wie im Anhang geht es auch mit noch weniger Bausteinen! Nachteil ist die Mindestanforderung Logo 0BA6! DateianhangEingangszähler.zip (99 Downloads) |
28.10.2013 17:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Bis acht Eingängen sieht das dann so aus! Hast du am Umrichter wirklich acht Eingänge für die Drhzahlstufen, oder bräuchtest du das ganze nicht auf 3 Ausgänge codiert? Mit 000 - 111 hast du acht Stufen und mit 0000 - 1111 sogar sechszehn! DateianhangEingangszähler bis 8.zip (97 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
28.10.2013 17:42 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Dann besser so. Es sollten ja 8 Eingänge sein. DateianhangEingangszähler.zip (83 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.10.2013 17:57 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
motmonti war schneller, dafür brauche ich weniger Bausteine.
|
28.10.2013 18:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Es führen wieder mal viele Wege nach Rom und so habe ich auch noch eine Lösung die bis zur 0BA4 geht! Die Einstellungen an Impulsgeber und Schwellwertschaltern habe ich jetzt auf meine Simu abgestimmt und muß ggf. noch an die reale Logo angepasst werden! Durch den Impulsgeber wird die Funktionsfähigkeit der Schaltung aber ggf. auch zykluszeitabhängig!? DateianhangEingangszähler bis 8 mit SR.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf