24.06.2010 17:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ok... vielen Dank Und wenn ich aber gern einen Motor mit Einspritzung ansteuern will ? |
24.06.2010 21:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ok, das sind doch schon mal paar Fakten. Also schon in der Theorie nicht möglich. War ja auch nur mal ne Gedanke. |
24.06.2010 21:32 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Kann mir auch kaum vorstellen das ne Logo es schafft. Eventuell bei sehr geriner drehzahl. Aber selbst 600RPM werden kaum gehen. Lg |
Folgen Sie uns auf