28.08.2012 07:36 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo! 0-10 Volt? Sind die 12 Volt die vom Laderegler kommen schon zuviel? |
Zuletzt bearbeitet von: Goldilein am: 28.08.2012 09:24 |
|
28.08.2012 12:08 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
An einer LOGO! 12/24RC liegt der zulässige Bereich der Eingangsspannung zwischen 10,8 und 28,8 V DC. Also ja, du kannst die LOGO! mit der Speicherbatterie versorgen. Schau doch mal auf die LOGO! Internetseite. Dort findest du Links zu FAQ, Anwendungsbeispiele, Demosoftware uvm. |
16.09.2012 20:21 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich wollte eine rar Datei senden, geht nicht. DateianhangGen. Start_Funksteuerung.zip (68 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Goldilein am: 17.09.2012 07:31 |
|
16.09.2012 20:47 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti! Fütterung? Wie meinst du das? Aber das Ganze hat sich bei mir wieder geändert.Mein Generator hat einen elktr. Funkstart. Da habe ich 2 Handsender, einen will ich für die Schaltung verwenden. Der Sender hat 12 Volt. Ein Taster muss 2-mal hintereinander gedrückt werden, dann startet der Generator. Der 2 Taster ist ein Unterbrecher, und muss einmal gedrückt werden zum Stopp.In Planung, noch ohne Plan! J Es sollte noch eine Rückmeldung vom Gen. kommen, das er läuft. Ich würde da das Signal von der Lichtmaschine abgreifen. Sollte kein Signal kommen, Gen. läuft nicht soll der Startvorgang 3-mal wiederholt werden. Wenn das erfolglos ist soll ein Warnsignal (Leuchte) kommen.Hat jemand etwa Hilfe für mein erstes LOGO Projekt? GrüßeGoldi DateianhangGen. Start_Funksteuerung.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Goldilein am: 16.09.2012 20:49Zuletzt bearbeitet von: Goldilein am: 16.09.2012 20:48 |
|
17.09.2012 16:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier mal ein Lösungsvorschlag. Der Startbefehl wird auf ein RS gelegt und somit gespeichert. Der Impulsgeber B005 gibt dann einen Befehl an das Wischrelais von 0,1s. Dieser Impuls löäst dein Funksignal aus. Startet der Generator jetzt, wird I2 = 1 und der Startzähler und das RS werden zurückgesetzt. Startet der Generator nicht, erfolgt nach 10s ein erneuter Versuch und das solange bis I2=1 wird, oder der Zählerstand den Wert 3 erreicht wird. DateianhangGen. Start_Funksteuerung2.zip (78 Downloads) |
17.09.2012 17:20 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti! Danke für die Lösung. Jetzt brauche ich noch einen Alarm, wenn der Startvorgang nach Ablauf des Programms erfolglos war.Werde aber mal selber versuche, ob ich das hinbekomme, und erst bei Misserfolg deinen neuen Lösungsvorschlag öffnen! Welche LOGO sollte ich dafür kaufen? Die 12/24RCE 0BA7 6ED1052-1MD00-0BA7 12/24 V/DC oder 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA6 12/24 V/DC Wobei ich eventuell noch einen Solartracker machen will mit astronomischer Uhr, aber das geht ja nur mit der 12/24RCE 0BA7 6ED1052-1MD00-0BA7, oder?Vielen DankGoldi |
Zuletzt bearbeitet von: Goldilein am: 17.09.2012 17:20 |
|
17.09.2012 17:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Bitteschön! Hier mal eine Möglichkeit! Was die LOgo angeht, ist das einfach eine Geldfrage! Für den Generator würde ich die 0BA6 oder noch älter nehmen. Reicht vollkommen aus dafür. Die Solarsache lieber mit der 0BA7 wegen der Astrouhr, wobai das auch noch mit der 0BA6 geht. Habe hier schon aktuell eine Solarsteuerung gepostet. DateianhangGen. Start_Funksteuerung3.zip (90 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 17.09.2012 17:40 |
|
Folgen Sie uns auf