02.04.2015 16:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33024 Bewertung: (4079) |
Angepasste Variante. Taster 1 nicht benutzen und Taster 1 festhalten und Wird Taster 2 länger 3 Sekunden gehalten, werden alle Lichtbänder eingeschaltet. DateianhangTurnhalle_Lichtbaender_V2.zip (51 Downloads) |
02.04.2015 17:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Ich muß es ja nicht unbedingt verstehen, um
eine dem Wunsch des TE entsprechende Lösung zu liefern. Im Anhang mal
mein Vorschlag dazu! DateianhangTurnhalle.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
04.04.2015 11:09 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Motmontis forschlag war schon mal nicht so schlecht ! |
04.04.2015 12:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33024 Bewertung: (4079) |
Hier noch das Programm, läuft ab der 0BA4.
DateianhangTurnhalle_Beleuchtung_nur_1_Lampenkreis.zip (46 Downloads) |
04.04.2015 13:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Für den Fall das du doch die zwei taster nutzen willst, hier noch ein Lösungsvorschlag von mir! Einen Haken hat die Sache dann, wenn doch mal mehr Licht gebraucht wird! Vier Lampengruppen lassen sich auch schön binär codiert einschalten! DateianhangTurnhalle2.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.04.2015 18:43:42 |
|
06.04.2015 16:40 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen dank für die schnellen und guten antworten |
Folgen Sie uns auf