03.01.2012 18:09 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 119 Bewertung: (8) |
Servus. Funktioniert die Parameterumstellung am normalen Display? Wenn JA, happert es an den Einstellungen. Wenn NEIN, gibt´s schon ein paar hilfreiche Beiträge..wie den hier . Gruß ursus_minor |
Zuletzt bearbeitet von: ursus_minor am: 03.01.2012 18:20Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
03.01.2012 18:18 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Wie kann ich den hier das Programm posten |
04.01.2012 00:20 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Mit der sogn. ESC-Funktion kannst du Werte im Display ändern. Und in einem Meldetext kann man die "Eigenschaften" von einigen Blöcken einsetzen. |
05.01.2012 17:29 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke für eure Ideen und Hinweise. Habe mal das Programm gepostet. Es geht mir hauptsächlich um die Menüsteuerung am TD. Würde gerne über die Steuerung z.B. die Schaltuhr parametrieren mit Cursertaster oder die vorgegebene Temperatur zum Kühlen oder Heizen verändern. Bei einer Thebenzeitschaltuhr geht es ja auch über das Menü. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Danke im voraus Gruß DateianhangGehege.zip (85 Downloads) |
05.01.2012 19:29 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hast du dir denn mal die Links, Hinweise, etc. angesehen?
DateianhangBeispiel_Frühbeet.zip (98 Downloads) |
06.01.2012 08:32 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar, kann leider nicht dein Programm laden. Welche Link´s meinst Du? Gruß |
06.01.2012 08:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hab es mal für eine 0BA6 geändert. Die Links von Ursus und mir (Beiträge weiter oben). Dort wird erklärt, wie die ESC-Funktion geht... DateianhangBeispiel_Frühbeet_0BA6.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf