06.05.2010 10:07 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Alle habe mich schon durch die Beispiele gearbeitet. Entweder verstehe ich nichts oder mein Problem ist neu: Ab einer "endlosen" Rolle sollen Tickets mit einstellbarer Länge gefalzt werden. Pro Rolle sind alle gleich lang. Da dies nicht mechanisch geschehen kann (exotische Falzlängen) habe ich zwei Blasdüsen, welche gegeneinander gerichtet sind. Der Vorschub geschieht über einen frequenzgesteuerten Motor. Die Anzahl der zu falzenden Tickets soll vorgegeben werden können. Zuerst wollte ich die Auslösung der Blasimpulse über einen Sensor erfassen, welcher sogenannte Blackdots ( Schwarze Druckmarken) erkennt. Leider muss ich feststellen, dass der Sensor zuwenig schnell ist. Zudem habe ich nun eine Anfrage für unbedruckte Tickets. Daher hatte ich nun die Idee, die Falzlänge über ein Poti zu steuern. Dieses müsste die Blasimpulsabstände steuern. Gibt es da eine ähnliche Anwendung, welche ich abschreiben kann? Oder kann mir jemand helfen? Dateianhangfreefolder1.zip (101 Downloads) |
10.05.2010 10:03 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, also Du möchtest die Timer per Poti einstellen? Dann nimm nen AI - Analogverstärker - AM. Stelle im Verstärker die Min/Max-Zeit ein. Dann im Timer Verweis auf den Analogverstärker. Siehe auch : http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx Verwenden der Verweisfunktion oder Menüsteuerung bzw. in Betel´s Sammlung. |
15.05.2010 16:54 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (5) |
Hallo paeonius bei Deiner Anforderung darfst Du auch die Zykluszeit der LOGO nicht ausser acht lassen. |
Folgen Sie uns auf