31.05.2020 23:14 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Hallo Corinne71, Das eigentliche Problem ist die Erfassung einer Person. Zum einen muß sichergestellt werden, daß jeweils nur eine Person die Lichtschranken passiert. Zum anderen müssen die Lichtschranken so dicht bei einander sein, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt beide Lichtschranken gleichzeitig von der Person unterbrochen werden. Händchen haltende Personen oder eine Mutter mit Kind könnten da schon zu Fehlzählungen führen (Ich würde da schon ein Drehkreutz bevorzugen. Auch wenn Du zwei getrennte Wege hast, muß Du für jeden Weg eine Richtungserfassung einplanen. Eine Person könnte ja kurz mal zurückgehen (Also 2 Lichtschrankenpaare). Das Programm ist da schon einfacher. Mit den zwei Lichtschranken baut man eine Richtungserfassung auf. Die getrennten Impulse führe ich den Vor-/Rückwärts-Zähler zu. Mit den Parametern "Ein" und "Aus" schalte ich dann meine Signalleuchte. Eine Richtungserfassung füge ich mal als UDF bei. DateianhangRichtungserfassung.zip (292 Downloads) |
01.06.2020 13:01 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Geht auch etwas einfacher und vor allem ohne Merker im UDF. Ich zitiere ein anderes Forum dazu:
Ich hab' mal die Flanke 1 gewählt: DateianhangRichtungserfassung.zip (243 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2020 19:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Stimmt auch wieder ! Wie meine Mutter schon immer sagte: "Es gibt nichts, was es nicht gibt !" |
Folgen Sie uns auf