01.06.2015 13:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069) |
Ich werde dir mal ein Beispiel fertig machen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2015 14:32 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Die Max-Leistung liegt bei 100l/h |
01.06.2015 15:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069) |
So, hier mal ein Vorschlag. Der Sollwert ist über das Display einstellbar, mittels Parametriermodus.
DateianhangDosieranlage.zip (122 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.06.2015 15:16:31 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.06.2015 10:58 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, habe die Schaltung mal versucht so anzupassen, dass es möglich wäre den Sollwert für die zu dosierende Menge mittels Funktionstasten in 10ml Schritten anzupassen. Das funktioniert grundsätzlich erstmal. Dann wird mir allerdings im TDE nicht mehr die Sollmenge angezeigt, sondern nur noch der Block, welche ihn berechnet. Gibt es da eine Möglichkeit, dass die Menge angezeigt wird? Danke! DateianhangDosieranlage_v2.zip (103 Downloads) |
02.06.2015 11:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069) |
Du musst im Meldetext den Verweis auf "B003 V1" löschen und durch "B003 AQ verstärkt" ersetzen. |
Folgen Sie uns auf