31.08.2012 17:32 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
ich hab da mal was zusammengeschustert.... das ganze soll für meinen Kollegen sein, er will Bier brauen , naja halt so eine Spinnerei eben. leider hab ich langsam einen dicken Kopf ...... siehe Anlage. Was fehlt mir? unter Punkt 5 Einmaischen, wird die Gesamtzeit für den Kochprozess festgelegt, diese Zeit möchte ich mit Punkt 6 verknüpfen und in abhängigkeit der unterschiedlichen Temperaturrasten bringen ( es ist ein PT 100 an einem AM2 RTD Modul vorhanden ) , Q4 ist letztlich nur das Kochfeld. vielleicht hat einer von euch die zündende Idee , ich habe mir erlaubt die .isc zur pdf umzubenennen
DateianhangBrausteuerung_Rasten_5-13.lsc.zip (673 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 25.05.2013 10:15 |
|
31.08.2012 19:01 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
bitte sehr
DateianhangBrausteuerung-Menuführung-6 Rasten.isc.zip (566 Downloads) |
01.09.2012 09:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag. Ich habe es mal als eigenständige Schaltung unter deiner erstellt, um die Übersicht zu wahren. Über I1 wird die Freigabe für den Ablauf gegeben. Hier ist jede andere Startbedingung einsetzbar. Damit wird das Schieberegister auf Bit1 gesetzt und eine Einschaltverzögerung läuft an. Solange das Bit1 aktiv ist und der Sollwert in B085 noch nicht erreicht ist, wird der Ausgang eingeschaltet. Ist die Einschaltverzögerung abgelaufen, wird das Register auf Bit2 weitergeschoben und die nächste Stufe läuft ab. Das wiederholt sich bis Bit 6 erreicht ist. Dort habe ich den Ablauf dann angehalten. Ich denke so sollte die Sache ablaufen. Die einzelnen Zeiten in den Einschaltverzögerungen lassen sich gut über "Verweis" automat. anpassen. Viel Spaß beim testen! DateianhangBrausteuerung Rasten 2.zip (438 Downloads) |
01.09.2012 10:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier das ganze einmal kompiniert mit deiner Vorlage! Ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen! Die Verbindung zwischen S1.6 und B073 muß gelöscht werden und der Negierungspunkt an B073 ebenfalls, damit S1.6 am Ende wieder auf 0 springt! DateianhangBrausteuerung Rasten 3.zip (497 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.09.2012 13:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.09.2012 20:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So würde meine Lösung aussehen! Sobald die Stufe 6 erreicht ist, wird gewartet bis die Temp. 58°C erreicht hat. Ist das der Fall, wird B020 auf 1 gesetzt und die Stufenschaltung gestartet. Am Ende der Stufenschaltung wird B020 wieder auf 0 gesetzt. Das mit den Meldetexten habe ich noch nicht verstanden! Was willst du da genau? Willst du immer den aktuellen Sollwert und Istwert angezeigt bekommen? Das ist machbar! Brauchst doch nur sechs Meldetexte die mit dem Schieberegister aktiviert werden zu programmieren! DateianhangBrausteuerung Rasten 4.zip (227 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.09.2012 20:40Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.09.2012 20:35 |
|
02.09.2012 14:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das Konzept jetzt nochmals geändert. Das Schieberegister steuert jetzt zwei Analogmux an, welche den Sollwert an den Schwellwertschalter übergeben. Damit ist es jetzt möglich, das der Sollwert und der Istwert im Text angezeigt und mit jeder Stufe aktualisiert wird. DateianhangBrausteuerung Rasten 5.zip (247 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.09.2012 14:23 |
|
02.09.2012 15:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab es gerade gesehen! Die Verbindungen zwischen B073 und B092 - B097 müssen weg! |
02.09.2012 15:48 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
Hallo motmonti, bei Ver5 läuft der Zeitzyklus durch, super! jetzt ergibt sich folgende Situation, Wenn ich bei Punkt5 die Zeit vorgebe und mit C4 starte ,soll der Heizprozess beginnen wenn ich in der Menuführung weitergehe um die Temperatur zu erfahren schaltet bei Tastendruck F4 der Ausgang 1 zum Herd, gehe ich mit F1 zurück wird er wieder 0 Ich habe versucht unter Punkt5 einen Merker als Ausgang zu setzten um Punkt 6 zu starten klappt aber nicht.... Hauptproblem ist: wenn ich im Menue mit F1 zurück muss um z.B. Wasser zuzugeben, schaltet mir der Herd aus...Zusätzlich würde das Programm nach 8 Minuten wieder ausschalten, da dann die Anzeige zur Hauptanzeige zurückschaltet. würdest du mir in diesem Punkt nochmals helfen? DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\Michael\Desktop\Brausteuerung Rasten 5.zip (228 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 02.09.2012 15:51 |
|
02.09.2012 17:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So sollte es dann funzen! Wird Menü 6 aufgerufen, wird der RS B059 gesetzt und somit das Einschalten "festgehalten"! Erst wenn der Zyklus durchgelaufen ist, erfolgt der Reset! DateianhangBrausteuerung Rasten 52.zip (206 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.09.2012 19:50 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
ich hab die 52 Vers drauf, die Platte wird über ein Relais 24V/240V der die Schützspule 230V schaltet aktiviert. Die Temperaturanzeige geht auch die Aktualisierung der Soll Bereiche
DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\Michael\Desktop\Brausteuerung Rasten 5.9.2012.zip (213 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 06.09.2012 19:56 |
|
06.09.2012 22:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier erstmal die Lösung mit dem Text! DateianhangBrausteuerung Rasten 53.zip (211 Downloads) |
07.09.2012 14:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Lösung für dein Not-Aus! Sobald C3 betätigt wird, wird die Kochplatte abgeschaltet, aber die Zeiten und somit die Schritte laufen weiter. Wird C3 für länger als 4s gedrückt, so wird der Not-Aus wieder aufgehoben. DateianhangBrausteuerung Rasten 54.zip (185 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.09.2012 10:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier ersteinmal die Lösung zum Plattenproblem! Hatte vergessen eine Verbindung wieder herzustellen! Das mit dem Menü schau ich mir später an! DateianhangBrausteuerung Rasten 55.zip (199 Downloads) |
10.09.2012 15:00 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
jetzt hab ich verstanden.... das Programm läuft soweit gut durch , der Schütz flattert noch ein paar Sekunden wenn die Temperatur erreicht ist , die Heizplatte ist leider etwas träge da muss ich noch etwas bei bleiben und manuell die Stufen vor und zurückschalten.... super soweit !!! eine Frage noch: wenn ich jetzt 3 oder 4 solche Programme habe, gibt es die Möglichkeit diese überdas Hauptmenü anzuwählen? Kann man das Programmieren..... eine Speicherkarte würde ich mir noch kaufen... ........ Bier 1 Bier 2 Bier 3 in Anlage die aktuell geladene Version mit kleineren Änderungen DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\Michael\Desktop\Brauprogramme\Brausteuerung Rasten 56.zip (194 Downloads) |
12.09.2012 08:55 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
jap grundsätzlich ändern sich nur die Zeiten und Temperaturen,das wäre jetzt dann eher eine optische Angelegenheit, die mich interessieren würde.... |
12.09.2012 11:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Das Flattern des Schützes ist, je nach zu schaltende Last, relativ ungesund. So nutzen sich die Kontakte schneller ab. |
12.09.2012 17:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das ist doch machbar! |
12.09.2012 19:32 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
wie funktioniert das mit der Zuordnung? ( ich habe im Moment die Speicherkarte nocht nicht, schau gerade.....)
|
12.09.2012 20:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Wozu Speicherkarte! Im Anhang mal das Grundgerüst der Menüführung! Das Progi startet wie gewohnt. Der erste Druck auf F4 wechselt dann ins Menü zur Sortenauswahl. Mit F2 und F3 kann mann dann die Sorten hoch und runter wählen. Der nächste Druck auf F4 setzt das bisherige Menü dann fort. Mit der Sortenauswahl wird über die vier Zähler dann die MUX-Zuordnung codiert. Es stehen sechs MUX für die Zeiten und sechs Mux für die Temperaturen zur Verfügung. In jeden MUX wird für jede Stufe und jede Sorte der erforderliche Wert eingetragen. In B049 und B050 werden dann über Verweis die sechs Temperatur-MUX eingetragen. In die Einschaltverzögerungen B074 - B079 werden über Verweis die sechs Zeit-MUX eingetragen. Damit werden für jede Biersorte die erforderlichen Werte übergeben. Wird eine Stufe für eine Biersorte nicht benötigt, einfach bei den Zeitwerten eine 0 eingeben und bei den Temperaturwerten den nächsten oder vorherigen Wert. Wenn du mit der Zuordnung nicht klar kommst, kann ich dir das auch noch progen, aber langsam mach ich mir um meine Leber, bei dem vielen Freibier das ich mir hier verdient habe! DateianhangBrausteuerung Rasten 57.zip (271 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.09.2012 18:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Gut, damit kann ich was anfangen! Wird aber erst morgen! |
15.09.2012 20:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal die Version mit den eingetragenen Werten! Habe auch gleich noch einen Fehler von mir ausgebügelt. Ich habe dir einige Bausteine mal beschriftet und hoffe du verstehst den Ablauf. Ansonsten können wir ja auch mal telefonieren! Nicht wundern das sich die Reihenfolge der Werte V1 V3 V2 V4 von der Reihenfolge der Auswahl unterscheidet. Ist von dem MUX abhängig. DateianhangBrausteuerung Rasten 58.zip (330 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
17.09.2012 18:14 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
Heija, da stehts ja....war halt doch ein hartes Wochenende... jetzt probieren wir die Sachen mal aus, und in 5 Wochen wissen wir mehr....
|
17.09.2012 18:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Na dann mal "GUT MALZ" |
Folgen Sie uns auf