02.12.2013 19:30 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo, so dürfte es zwar mit dem Zähler klappen....allerdings hab ich grad den Überblick verloren....wenn 1 ausgeht müsst alles ausgehen... Wer kann da mal drüberschauen...???Ich glaub ich hab da gundsätzlich was falsch angefangen..... Hier nochmal die Vorgänge im einzelnen: Wenn 1 schliesst muss die Heizung angehen(externer Raumfühler) Vorglühen(ca 10 Sek.) Lüfterstufe 1 Flammwächter schaltet -> falls nicht -> neuer Versuch(2Mal) -> erfolglos -> Störung ->manu. Reset! Lüfterstufe 2 läuft an Glühen und Lüfterstufe 1 aus Wenn 1 öffnet muss die Heizung ausgehen mit ca 30 Sek. Nachlaufzeit. Falls Flammwächter während Lüfterstufe 2 schaltet -> Heizung geht aus mit ca. 30 Sek Nachlauf Übertemperatur schaltet LOGO auf Störung unt trennt mit externem Relais -> wiedereinschalten mit seperatem Sicherungsautomat, welcher bei Übertemperatur auslöst und evtl. auch gleich alles Stromlos machen könnte - je nach Verkabelung. Gruß DateianhangHeizung2.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Papaloma am: 02.12.2013 19:42 |
|
02.12.2013 20:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Habe inzwischen mal eine eigene Version erstellt, bei der die Steuerung in einer Art Schrittkette abläuft. Über I1 wird die Anlage gestartet. Das OR ist nur für die Anbindung von Schaltuhren o. Thermostaten eingesetzt. An B019 wird überwacht, ob ein Fehler ansteht. Kann ein Start erfolgen, so wird der erste Zähler aktiv und schaltet für 2s Lüfter und Ventil ein. Nach Ablauf der Zeit wird auf Zähler zwei umgeschalten und die nächste Stufe aktiv. Das läuft bis zur letzten stufe durch, wenn alles funzt. Tritt eine Störung beim Brennerstart auf, so werden die Zähler resetet und das Spiel beginnt von vorn. Das bis zu drei mal. Danach wird der Fehlerzähler aktiv. Dieser blockiert weitere Starts bis zum Reset über I3! Viel Spaß beim testen! PS: Was den Flammenwächter angeht, so halte ich es für riskant den als Öffner auszuführen! Bricht da ein Draht ab, ist der Kontakt offen und es wird nie ein Fehler erkannt! DateianhangBrennersteuerung.zip (81 Downloads) |
02.12.2013 22:40 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
ja...sagst Du..... nur kein Stress... ;-) Mercie |
Folgen Sie uns auf