03.12.2013 14:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Habe mal den Nachlauf für die zweite Lüfterstufe eingefügt und auch den Reset des Fehlerzählers! Hoffe das ist jetzt richtig, da ich gerade nicht ausführlich testen kann! Man kann jetzt noch das Ganze weiter ausbauen mit Anzeige der Stufen und Fehler usw.! DateianhangBrennersteuerung 2.zip (80 Downloads) |
04.12.2013 07:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Habe jetzt mal versucht ein paar der von dir angesprochenen Dinge auszubessern! Kannst ja mal testen, was noch nicht so läuft und dann beschreiben wie es laufen soll. Besonders die Reaktion im Fehlerfall. Der Neustart im Fehlerfall funzt noch nicht ganz, da bin ich aber dran! DateianhangBrennersteuerung 2.zip (65 Downloads) |
04.12.2013 21:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Dann sollte das so funzen!? DateianhangBrennersteuerung 8.zip (59 Downloads) |
05.12.2013 18:24 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hi, ich schau mir das am WE mal und dann gege ich Rückmeldung... ;-) Mercie schon mal! |
Folgen Sie uns auf