21.02.2009 13:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wie wird der Ofen denn "befeuert" ? Strom, Gas, Holz, etc. .... ? |
21.02.2009 15:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Zerocool90, bevor du oder jemand anderes sich an das Konzipieren und Erstelen einer Schaltung für die LOGO! macht, müssen erst mal die verfahrenstechnischen Gegebenheiten und die Erfordernisse deiner Anlage ermittelt werden bzw. bekannt sein, z. B.: - es muß ein geegneter Temperaturfühler-Typ ausgewählt werden und dazu ein geeigneter Messumformer, dessen Ausgang dann am besten ein 0..10 V Signal ist...Wegen der 10 Bit Auflösung der LOGO! ist der gegebene Temperaturbereich dann also in ca. 1,5 °C Schritten aufzulösen (0..1200 °C plus Reserve). - eine Regelung/Steuerung erfordert vermutlich mehrere Temperatursensoren (an den Bereichen, deren Temperatur die von dir gegebenen Werte erreichen sollen, sowie unmittelbar im Bereich der Heizquelle - Übertemperaturwächter (bzw. Fühler dazu nicht vergessen)... - es sollte ermittelt werden bzw. bekannt sein, welche Wärmekapazität der Ofen hat bzw. dessen Verhalten beim Aufheizen, denn ansonsten ist eine Realisierung einer definierten Aufheizzeit nicht möglich. - vermutlich ist der Wärmetransport (und damit die jeweiligen Temperaturen und deren zeitlicher Verlauf) in die verschiedenen Ofenbereiche unterschiedlich ? - welche weiteren Funktionen sind von der LOGO! noch zu erfüllen? - welche maximale Einschaltdauer gilt für die Heizwendel? Welche kürzeste Heizdauer und darf diese (mit welcher Frequenz) mittels PWM-Signal geschaltet werden? Welcher Strom fließt bei eingeschalteter Heizwendel und wie hoch ist der Einschalt(spitzen)strom?... -Es wird ein Konzept benötigt, die hier erforderliche einseitige (nur Heizen) Ansteuerung der Wärmequelle so zu nutzen, dass die Solltemperatur (von unten) und dann auch noch in einer vorgegebenen Zeitdauer erreicht und dann gehalten wird (welche Übertemperatur ist dabei zulässig bzw. tolerierbar?). Ich hoffe aus den obigen Anmerkungen und Fragen wird klar, dass VOR dem Programmieren einer LOGO! noch einiges zu klären bzw. zu beschreiben ist - und wenn die entsprechenden Zusammenhänge nicht wirklich klar sind, dann sollte auf eine Eigenlösung verzichtet werden! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.02.2009 16:43 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hast das genau richtig Verstanden. |
21.02.2009 20:12 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Poste meine Lösung als Anhang, wobei das noch net ganz ausgereift ist, wenn einer noch en Tipp hat bitte gerne Posten.
DateianhangBrennofen.zip (130 Downloads) |
21.02.2009 21:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Zerocool90, ich kann leider nicht erkennen, dass die von dir gewünschte Funktion in deiner Schaltung realisiert ist und die Skalierung des Analogeingangs ist noch für das AM2 PT100, dass hier aber nicht verwendet werden kann (-50 °C< T < 200 °C)!!! Seht euch mal meinen Entwurf an: Auf Basis eines PI-Reglers (dessen Parameter natürlich anzupassen sind) mit skalierbarem PWM-Ausgang (hier mal 10 s PWM-Zykluszeit vorgesehen) wird die Heizspirale angesteuert. Dazu ist zunächst mal der gewünschte Temperatursollwert in °C vorzugeben und die gewünschte Heizdauer in Minuten (hier jeweils in einer Textbox; kann natürlich auch per Taster nachgerüstet werden..). Wird dann durch Aktivieren des Eingangs I1 (kann natürlich auch anders gelöst werden) der Heizzyklus gestartet, dann wird dem PI-Regler ein mit der Zeit (bis zur Sollzeit) veränderlicher Sollwert vorgegeben. Hinweise: - Die Temperaturskalierung Al1 habe ich mal frei interpretiert. 0..1500 °C Messbereich - Die "Rampe" zur Sollwertveränderung wird stets an die akt. Ausgangstemperatur zum START-Zeitpunkt angepasst. Der Block "Analogrampe" ist dazu jedoch ungeeignet, weil sich leider die "Rate" (also die Änderungsgeschwindigkeit) eben gerade nicht per Verweis auf einen Blockwert definieren läßt und somiteine vorgebbare Heizdauer ausgeschlossen wäre! - Um mit den Minuten "rechnen" zu können ist ein eigener Zeitgeber (Impulsgenerator plus Zähler) erforderlich. die eigentliche Berechnung des zeitlich veränderlichen Sollwertes SP erfolgt mittels 2 Blöcken "Komparator" und einem Block "Analoge Arithmetik"... - Die Schaltung arbeitet nur auf einer LOGO! 12/24 RC 0BA6 !! So und nun viel Spaß und Erfolg beim Testen und Experimentieren! MfG Betel DateianhangDEMO_Brennofensteuerung.zip (184 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 21.02.2009 22:58Dateianhang sicherheits halber ersetzt! Aber der Grund, dass ggf. die Datei "DEMO_PWM_Brennofensteuerung(LSC_V6)_V01.lsc" nicht geöffnet werden kann, liegt in der Anwendung der falschen Version von LOGO!SoftCompfort - es muss zwingend V6.xx verwendet werden (wegen 0BA6)! ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.02.2009 22:27 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, kann leider die erste Datei (Demo PWM..) nicht öffnen, kannst du die bitte noch mal hochladen. Danke |
Folgen Sie uns auf