05.06.2020 17:31 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 348 Bewertung: (34) |
Hallo, Das Thema Corona beschäftigt manchen Laden- oder Lokalbetreiber. Eine Frage ist wie kann ich die Anzahl der Besucher ermitteln? Wenn die maximale Personenzahl erreicht ist wie sperre ich den Eingang? Ich habe nur einen gemeinsamen Ein-Ausgang, wie vereinzele ich die Besucher, damit die Abstände eingehalten werden? Eine automatische Richtungszählung bei Autos ist ja recht einfach, aber wie mach ich das mit Menschen? Da kann LOGO! helfen! Ich habe eine Lösung mit einer Ampelsteuerung gefunden. Mit zwei Lichtschranken wird die Anzahl der ein- und ausgehenden Besucher ermittelt. Kommt oder geht ein Besucher erkennen die Lichtschranken die Richtung und zählen hoch oder runter. Beim Betreten der Messstelle schalten die Ampeln Ein- und Ausgansseitig sofort auf rot. Hat die Person den Messbereich verlassen, leuchtet rot 5 sec. weiter, dann erscheint grün. Durch diese Verzögerung werden die Personen vereinzelt zur Wahrung der Abstände. Dreht eine Person innerhalb der Messstelle um, so springt eine Sperrzeit von 20 sec. an, in der die Person den Durchgang verlassen kann. Ist die maximale Besucherzahl erreicht, schaltet die Ampel am Eingang auf rot, die Ampel am Ausgang auf grün, um ein verlassen der Räumlichkeit zu ermöglichen. Das LGO display zeigt dies auch an. Sollte durch Fehler oder Manipulation eine Differenz zwischen ermittelter Anzahl uns Ist-Anzahl der Besucher aufgetreten sein, kann das mit Korrekturtasten + oder - berichtigt werden. Ablesbar am LOGO-Display. Zu Dem schaltet eine Wochenschaltuhr täglich um 03:00 Uhr den Personenzähler automatisch auf Null. So wirkt sich eine eventuell nicht bemerkte Fehlzählung vom Vortag nicht auf den Nachfolgetag aus. Die Wirkrichtung der Lichtschranken kann außer dem am Eingang I3 codiert werden, Low = Dunkelschaltend, High = Hellschaltend. Ich hoffe ein winzigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Kriese geleistet zu haben. Ich würde mich freuen wenn der Eine oder Andere diese Anregung aufnimmt, oder sogar umsetzt. Es grüßt euch, Quirin
DateianhangPersonen Zugangskontrolle.zip (242 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 06/05/2020 17:56:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
05.08.2020 16:49 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Downlod und entpacken funktioniert. Beim öffnen mit Logosoft kommt aber leider eine Fehlermedung. Kannst du vielleicht das Projekt nochmals hoch laden |
05.08.2020 16:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Oder du nutzt nicht die richtige LSC-Version. |
05.08.2020 17:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Nach dem Entpacken lässt sich die Datei mit LSC V8.1 (oder höher) ordnungsgemäß öffnen. |
Folgen Sie uns auf