19.04.2020 15:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Hallo Fachmann11, zuerst einmal willkommen im Forum. Hast du denn schon ein Programm? |
19.04.2020 15:23 | |
Beigetreten: 19.04.2020 Letzter Bes: 28.01.2022 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, nein habe noch nicht begonnen, da ich keine Idee zur Auswertung hatte. Gruß |
19.04.2020 15:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Und hast du schon eine Vorstellung, wie schnell die Impulse kommen? Mehr als 4 Impulse pro Sekunde? |
19.04.2020 16:38 | |
Beigetreten: 19.04.2020 Letzter Bes: 28.01.2022 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Ich möchte den Wert mit den Funktionstasten in 0,5 Liter schritten erhöhen bzw senken. |
19.04.2020 16:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Ich mache dir etwas fertig. Wird im Laufe des Tages fertig. |
19.04.2020 17:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Im Anhang ein mögliches Beispiel. Mit F1 und F2 wird der Sollwert in 0,5 l Schritten erhöht bzw. erniedrigt. Mit F3 wird die ein geschaltet. Entspricht die gepumpte Menge dem Sollwert, wird die Pumpe ausgeschaltet. Wenn die Pumpe läuft, kann der Sollwert nicht mehr geändert werden. DateianhangDosierung_FS4.zip (78 Downloads) |
19.04.2020 18:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Und falls noch Probleme auftauchen: Nachfragen. Hier wird Sie geholfen..... |
Folgen Sie uns auf