07.04.2021 18:34 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung:
|
@Scorp soeben getestet: Drehgeber mit 20 Raststellungen ... wenn man bewusst langsam dreht dann nur ab und zu ein Fehler Für Sollwerteinstellung / Menüauswahl u.ä. ganz gut geeignet. Schneller als mit einem geübten Finger auf einen guten Eingabetaster ist man aber nicht. Durch die zusätzliche Tasterfunktion schon komfortabel ... aber mit Einschränkungen. Programm - habe deines angepasst - ACHTUNG: Endung .txt auf .lsc ändern!!! DateianhangLogo-Drehgeber-auswerten V3.txt (220 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 04/07/2021 18:36:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.04.2021 20:30 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung:
|
nachdem mein Drehgeber (20 Rastungen - auf Platine mit 10k Widerständen ... eigentlich für Arduino 5V gedacht - aber auch für 24V geeignet) im Stillstand beide High ausgeben und die Impulse erst beim herausfahren aus der Rasterung entstehen ist es besser die fallende Flanke zu zählen. Habe den Eindruck das die Winkelgröße deutlich höher im Bereich der Raststellung (also beide high) ist als dazwischen. es sind immer noch Impulse verschluckt, aber so kann deutlich schneller gedreht werden. Für schnelle Sollwertverstellung recht gut geeignet. mit meinen 1000 Imp/U. Drehgeber schaffe ich bei sehr langsamer und vorsichtiger Drehung bis zu ca 800 Impulse/U ... zu schnell gedreht sind es dann nur ca 150 Anbei das reduzierte Programm mit fallender Flankenauswertung .... .txt in .lsc !!! DateianhangLogo-Drehgeber-auswerten V4.txt (204 Downloads) |
Folgen Sie uns auf