02.09.2015 09:05 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, wir möchten Walzen die Beschichtet werden mit einer Drehzahlüberwachung , überwachen. Die Walzen haben verschiedene Drehzahlen, ein Näherungsschalter nimmt bei 1 Umdrehung 4 Impulse von der Walze ab, die Drehzahlen können von 1 bis 200 Umdrehung / min drehen. Habe versucht was aufzubauen, nur komm ich irgendwie nicht weiter. Es wird eine Logo 8 mit Textdisplay verwendet. Der Bediener soll per Funktiontasten den vorgegebenen Wert einstellen können, damit eine mindestdrehzahl nicht unterschritten wird. Wird der Wert unterschritten soll mir die Logo den Brenner abschalten. Wie kann ich einen Wert vorgeben, der dann mit den Wert der durch die Drehung der walze abgelesen wird und wenn der Eingangswert höher ist sagt alles OK, wenn der Wert dann sinkt mir die Logo abschaltet? DateianhangDrehzahl.zip (175 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_567507 am: 02.09.2015 09:09:04 |
|
02.09.2015 09:56 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Die Drehzahl wird während der Beschichtung nicht verstellt. Wir haben Servoantriebe, so das die Hochlaufzeit max. 2 Minuten sind. |
02.09.2015 11:08 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Wir können die Torzeit auch auf 30 Sekunden ändern. |
Folgen Sie uns auf